Hi all,
最近在修改摄像机代码的时候,不知道何原因出现了视频的抖动现象,现象图片我抓拍了两张然后传上来了,请问有遇到过类似问题的朋友没有?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对了,如果我在断层的那块区域绘制一个遮挡块(OSD线程中),遮挡块的显示不会出任何问题,也就是说采集的视频到达OSD线程的时候就已经是这样的了,问题只能出在capture部分?
感觉像是buffer没有正确的被刷新,所以看上去是一个frame的buffer里面实际有2个frame的东西?
你先尝试改大buffer大小看看。
最好能够直接从内存里面导出来YUV看看确定一下是否capture的问题。
恩,我开始也是想用tuningtool抓张图片看看是否capture出来的数据有问题,但是只要我一抓拍图像,所有的一切又恢复正常了,所以非常的棘手,这个问题只有在DDRin的时候才有,isif则没有这个问题。
通过使用TUNING tools抓拍,我发现RAW数据没有问题,YUV数据开始出现问题。而且我设置的capture的numbufer值为3,然后我就发现当发生抖动的时候,图像上半部分是正常的,而下半部分正好是三帧前的数据,也就是说好像resize的输出还没有到ddr,就被立刻使用了。