This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6654: 如何让MAP文件显示静态变量和静态函数的首地址

Part Number: TMS320C6654

TI专家:

       您好,我目前基于CCS10.4开发的C6654 DSP工程需要在MAP文件中显示静态变量和静态函数的首地址,请问如何能实现?

  • 可以在代码中用#pragma DATA_SECTION ( symbol , " section name ")和#pragma CODE_SECTION (symbol , "section name ")伪指令来定义要显示的变量和函数,然后在cmd文件里把section name指定到具体的地址段。具体请参考下面的编译手册。
    7.9.4 The CODE_SECTION Pragma
    7.9.7 The DATA_SECTION Pragma
    https://www.ti.com/lit/ug/sprui04b/sprui04b.pdf


  • 你好,我试过了,这个方法不行,用了伪指令,符号表里也不会增加静态变量和函数。

  • 能否发一下您的代码?

  • /**
     * main.c
     */
    #pragma DATA_SECTION ( s_Data , ".myData")
    #pragma CODE_SECTION ( s_func , ".text")
    int g_Data = 9;
    static int s_Data = 8;
    
    static int s_func()
    {
        return -1;
    }
    int g_func(int a)
    {
        return (a*5);
    }
    int main(void)
    {
        g_Data = s_func() + g_func(s_Data);
    
    	return 0;
    }
    GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 
    
    address   name                           
    -------   ----                           
    008005c0  C$$EXIT                        
    00830440  __TI_CINIT_Base                
    00830458  __TI_CINIT_Limit               
    00830434  __TI_Handler_Table_Base        
    0083043c  __TI_Handler_Table_Limit       
    00830400  __TI_STACK_END                 
    00000400  __TI_STACK_SIZE                
    0083040c  __TI_STATIC_BASE               
    UNDEFED   __TI_TLS_INIT_Base             
    UNDEFED   __TI_TLS_INIT_Limit            
    008002c0  __TI_auto_init_nobinit_nopinit 
    00830400  __TI_cleanup_ptr               
    008005e0  __TI_decompress_none           
    00800600  __TI_decompress_rle24          
    00830404  __TI_dtors_ptr                 
    00830408  __TI_enable_exit_profile_output
    ffffffff  __TI_pprof_out_hndl            
    ffffffff  __TI_prof_data_size            
    ffffffff  __TI_prof_data_start           
    00800380  __TI_tls_init                  
    ffffffff  __binit__                      
    ffffffff  __c_args__                     
    00800540  _args_main                     
    00800620  _c_int00                       
    00830000  _stack                         
    00800580  _system_post_cinit             
    008005a0  _system_pre_init               
    008005c0  abort                          
    ffffffff  binit                          
    00800100  exit                           
    0083040c  g_Data                         
    008004e8  g_func                         
    00800508  main                           
    00800440  memcpy                         
    008001e0  memset 

    第一个是源代码,第二个是符号表,表中没有源代码中定义的静态变量s_Data和静态函数s_func的首地址。

  • 静态变量和静态函数包含在cinit段的,显示不出来。不是静态的,可以在map文件中显示出来。