1,使用CCS3.3DSP2812,在CMD文件中编写如下,可以正常拷贝
ramfuncs1 : {rts2800.lib}
LOAD = FLASHD,
RUN = RAML01,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart1),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd1),
RUN_START(_RamfuncsRunStart1),
PAGE = 0
*.map中
ramfuncs1 003ec000 000001f1 RUN ADDR = 00000400
003ec000 00000044 RTS2800.lib
..........省略
2,用同样的方法使用CCSV5.3 DSP28035事
*.map
ramfuncs1 00000400 00000000 UNINTIALIZED
3,拷贝函数时,没有问题,拷贝lib时总是不行。
请问这是什么原因,谢谢。