This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678的加载问题



您好:

   非常感谢您的回复,能不能给我一个通过EMFI16 口烧写Nor Flash的工程,我想参考一下,我们现在可以通过SPI访问Nor Flash,不知道二者有何不同啊?

   另外,还有两个问题,就是I2C EEPROM加载的boottable的第一个字为什么不是程序的入口地址啊?第二个字才是入口地址,那第一个字是用来做什么的? 以前用SRIO boot和Flash Boot时,boottable的第一个字都是入口地址,搞不明白。在C6678的EVM板上测试SPI nor flash加载时也是这样的,为什么呀?

    另外一个问题是   C6678的ROM 中的bootloader具有大小端转换的功能吗?因为在C6678的EVM板上测试SPI nor flash加载时,通过nor writer 写到flash中的字是大端形式的时候才加载成功,改成小端的加载不成功,比如:入口地址:0x00825520, 必须以0x20558200的方式写到Nor flash中才能成功。

     C6678各个版本的bootload的功能都一样吗?我现在要用EMIF nor flash加载,那是不是写到nor flash中的代码也应该是大端的呢?