This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 和交换芯片的SRIO 初始化不成功



自己做的6678的板子,SRIO端口4X同板上的交换芯片CPS1848相连。6678 上电并复位,初始化PLL成功,初始化DDR3成功,初始化SRIO 端口老是打不开。看眼图DSP向交换芯片发出的很好, 交换芯片向DSP发出的眼图也不差。就是不能PORT OK。链路接法也检查过了。同样的这个板子上的FPGA就能同交换芯片CPS1848建立初始化连接。 应该是6678这边的问题。 迷惑了很久。

查过CVDD的电压值,通过VID反馈比较低0.89v,好像再怎么调9244的VOUT,VID的反馈也是0.89V。于是尝试过不通过VID反馈,直接供0.97V给CVDD,但是SRIO依然初始化不成功;

上电顺序问题:不是完全按照手册上的上电顺序, 但是仿真器能挂上,PLL内核能配置,DDR3能配置,是不是也应该跟这个没关系吧?

复位问题:只按照要求 复位了 RESET,POR,RESTFULL, 其他一概没有处理。  是不是跟这个有关系? 另外,复位我也是等时钟都上了才复位的

盼TI工程师 和各位高手解答 谢谢