This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【6670】BCP 加扰功能



A、芯片:DSP6670

B、硬件环境:TMDXEVM6670L开发板,仿真器是560v2 

C、软件环境:CCS 5.3

D、调试目标:BCP协处理器,无线电标准为 WiMAX 

在调试加扰时,已经考虑到如下情况:

— 配置 BCP 下行的 header 只添加 ENC 模块,并测试了禁止加扰模式下,ENC 输出数据和 Matlab 仿真数据一致,即 Matlab 无加扰编码算法无误;

— 使能加扰,Matlab 仿真使用了802.16e 的加扰初始序列( 10010 10100 00000 ),在 Matlab 中,尝试了对原始序列先加扰后编码,先编码后加扰两种方式

此时 ENC 输出结果与 Matlab 仿真均不一致。

BCP 使用的加扰初始序列是否可能与802.16不一致?

期待得到解答,非常感谢!