我用的是linux版本,内核chipsee提供的,本来内核支持一路以太网,我改成了双路,然后ftp连接,每次连接都连接不上,但是只要我在连接前,ping一下主机,然后再去ftp连接,就是可以连接上的,然后过一段时间,ftp就会自动断开
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用的是linux版本,内核chipsee提供的,本来内核支持一路以太网,我改成了双路,然后ftp连接,每次连接都连接不上,但是只要我在连接前,ping一下主机,然后再去ftp连接,就是可以连接上的,然后过一段时间,ftp就会自动断开
再次试验了几次,真真的原因还是内核选上了ppp的功能,导致了必须先ping主机,而后才能连上FTP,而且,连上ftp之后,过一段时间自动回断掉
关于网口的配置,请看看 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_CPSW_(Ethernet)_Driver%27s_Guide
如果有不稳定的问题,查看下phy的电路配置,特别是时钟是否正确稳定。
我用chipsee的那个内核,他是支持单网口的,然后连ftp问题都没有,而我需要的是双网口,我用的是psp04.06.00.08.sdk的内核,就是ti官方安装的那个SDK下面的,然后出现了问题,连不上根本