dear all,
有人知道nsf link的frame buff 是多少?
我想知道latency是多少?
謝謝!!!!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dear all,
有人知道nsf link的frame buff 是多少?
我想知道latency是多少?
謝謝!!!!!!!
你好,
NSF一般会利用前面一帧的输出来做时域降噪。但就延时来说,我觉得就只有处理一帧数据这个时间的延时。
dear Chris Meng,
我的usecase是
camera --> nsf -->display(60fps) latency = 180ms
camera --->display latency = 100ms
如果一帧的話,也才約 16ms, 所以請問哪些還會造成時間的延時?
感謝!!!!
dear Chris Meng,
如果一帧的話,所以請問時間的延時幾ms?\
感謝!!!!
比较奇怪这个。nsf本身延时不会这么长的。
请问你的usecase里面nsf去掉,是通过移除nsflink还是设置nsf为bypass来实现的?
你的camera,指的是sensor还是摄像头接入?
dear Eason Wang,
usecase里面nsf是去掉的,camera link (接收sensor的影像了)
如下:
cameraPrm.captureMode = CAMERA_LINK_CAPMODE_ISIF;
cameraPrm.numAudioChannels = 0;
cameraPrm.numVipInst = 1;
cameraPrm.outQueParams[0].nextLink = nsfId[0];//swMsId[3];
cameraPrm.tilerEnable = FALSE;
cameraPrm.vsEnable = 0;
pCameraInstPrm = &cameraPrm.vipInst[0];
pCameraInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAMERA_INST_VP_CSI2;
pCameraInstPrm->videoDecoderId = SYSTEM_DEVICE_VID_CAM_IMX140_DRV;
pCameraInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_BAYER_RAW;
pCameraInstPrm->sensorOutWidth = 1920;
pCameraInstPrm->sensorOutHeight = 1080;
pCameraInstPrm->standard = SYSTEM_STD_1080P_60;
pCameraInstPrm->numOutput = 1;//2;
pCameraOutPrm = &pCameraInstPrm->outParams[0];
pCameraOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_UYVY;
pCameraOutPrm->scEnable = FALSE;
pCameraOutPrm->scOutWidth = 1920;
pCameraOutPrm->scOutHeight = 1080;
pCameraOutPrm->outQueId = 0;
// 2A config
cameraPrm.t2aConfig.n2A_vendor = UI_AEWB_ID_AVER;//UI_AEWB_ID_NONE;
cameraPrm.t2aConfig.n2A_mode = UI_AEWB_AEWB;//UI_AEWB_OFF;
nsfPrm[0].bypassNsf = 1;
nsfPrm[0].tilerEnable = FALSE;
nsfPrm[0].inQueParams.prevLinkId = cameraId;//swMsId[3];
nsfPrm[0].inQueParams.prevLinkQueId = 0;
nsfPrm[0].numOutQue = 1;
nsfPrm[0].outQueParams[0].nextLink = displayId[0];
nsfPrm[0].numBufsPerCh = 0;
nsfPrm[0].inputFrameRate = 30;
nsfPrm[0].outputFrameRate = 30;
nsfPrm[0].nsfStrength = 0;
int i;
for (i = 0; i < SYSTEM_DC_MAX_VENC; i++)
displayRes[i] = VSYS_STD_1080P_60;
Chains_displayCtrlInit(displayRes);
displayPrm[0].inQueParams[0].prevLinkId = nsfId[0];
displayPrm[0].inQueParams[0].prevLinkQueId = 0;
displayPrm[0].displayRes = VSYS_STD_1080P_60;
displayPrm[0].displayId = DISPLAY_LINK_DISPLAY_SC1;
謝謝!!!
dear Eason Wang,
你說的一個frame有文件或code可以看?
謝謝!!!
dear all,
我的usecase是
camera(sensor) --> nsf -->display(60fps) latency = ?
所以請問這樣的架構,最短時間的延時約是多少?
感謝!!!!