您好!
我现在想利用EDMA从EMIF16往DDR3里面传输数据,请问应该如何对DDR3进行配置从而可以对其进行访问?能否提参考资料呢?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当DDR3初始化完成后,EDMA3就可以访问DDR3了,但是EMIF16不支持同步模式,无法提供同步事件,需要客户使用其他EDMA事件来触发。
EDMA的作用是从一处地址搬移数据到另一处地址,因为EMIF并不会自己产生触发事件,所以需要由外部提供EDMA事件。你可以通过定时中断,GPIO等事件来产生触发,也可以通过其他系统事件,类似某个任务完成事件手动触发EDMA,这些都是和应用相关的。