想从SD卡启动,但看到文档 spra41d.pdf 里关于SD启动写的是MMC/SD0 。请问是不是只可以从SD控制器0启动,不可以通过SD控制器1 启动。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想从SD卡启动,但看到文档 spra41d.pdf 里关于SD启动写的是MMC/SD0 。请问是不是只可以从SD控制器0启动,不可以通过SD控制器1 启动。
谢谢!
TI 朋友你好:
近期拿到 LOGIC PD EVM Board, SDK 版本 "dvsdk_omapl138-evm_04_03_00_06_setuplinux" 用 mksdboot.sh 進行 u-boot.bin, kernel, rootfs 燒寫至SD卡可正常開機執行matrix, 開機訊息如下;
其中 u-boot.bin 路徑 ../psp/prebuilt-images/
開機訊息
Booting with TI UBL
Device OPP (300MHz, 1.2V)
U-Boot 2009.11 (Jan 13 2011 - 01:05:37)
I2C: ready
DRAM: 64 MB
MMC: davinci: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
ARM Clock : 300000000 Hz
DDR Clock : 132000000 Hz
Net: Ethernet PHY: GENERIC @ 0x00
Hit any key to stop autoboot: 1
.
.
.
再利用命令 : psp/prebuilt-images$ sudo ../board-utilities/images/utils/uflash -d /dev/sdd -b u-boot.bin -p omapl138 -vv 也能正常開機
--------------------------------------------------------
重新 make u-boot, 再利用下方命令將 u-boot.bin 燒寫至 SD卡出現燒寫完成, 但卻無法開機問題? 燒寫log及開機訊息如下:
其中 u-boot.bin 路徑 ../psp/u-boot-2009.11-psp03.20.00.14/
命令 : psp/u-boot-2009.11-psp03.20.00.14$ sudo ../board-utilities/images/utils/uflash -d /dev/sdd -b u-boot.bin -p omapl138 -vv
燒寫log
OMAPL138
U-Boot Size 172079
First partition starts at 321300(164505600)
U-Boot Magic Number : a1aced66
U-Boot Entry Point : c1080000
U-Boot Number of Blocks : 00000151
U-Boot Starting Block : 00000075
Load U-Boot Address : c1080000
Writing U-Boot Signature
Writing U-Boot
Done...
開機訊息
Booting with TI UBL
Device OPP (300MHz, 1.2V) 停留在此畫面
請問是什麼原因呢?