This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bootloader 加载DSPBIOS工程运行后,运行到一半就卡死了‏

最近测试bootloader时,遇到了一些问题。调了好几天找不到原因了。

问题是:我的开发板脱离仿真器运行时,DSPBIOS工程可以跑起来了,跑到main函数里面,在创建任务时就跑不下去了(可能是死掉了或是其他异常),有时候是可以跑下去,

并且任务调度等都能正常。请问有没有遇到过相似问题?大概原因在?(有仿真器的时候,这个工程是正常运行的)

下面的我的bootloader的一些信息,我的bootloader会不会有问题呢?

我的bootloader加载的是DSPBIOS工程的app.bin文件,bin文件是以boot table格式存储在nor flash里。

OUTPUT TRANSLATION MAP

--------------------------------------------------------------------------------

00000000..ffffffff  Page=0  Memory Width=8  ROM Width=8

--------------------------------------------------------------------------------

  OUTPUT FILES: Z:\biostest\bin\app.bin [b0..b7]

  CONTENTS: 00000000..0000d6cf   BOOT TABLE

                        .sysinit : btad=00000000  dest=c00f0000 size=000004e0

                        .trcdata : btad=000004ec  dest=c00f04f0 size=0000000c

                        .hwi_vec : btad=00000500  dest=11807000 size=00000200

                         .bios : btad=00000708  dest=11800000 size=00003ac0

                        .gblinit : btad=000041d0  dest=11807450 size=00000028

                           .args : btad=00004200  dest=11807300 size=000000f0

                          .trace : btad=000042f8  dest=11806dc0 size=00000200

                            .log : btad=00004500  dest=11807478 size=00000018

                            .sts : btad=00004520  dest=11806fec size=00000010

                          .cinit : btad=00004538  dest=1180ee20 size=000014ec

                          .const : btad=00005a2c  dest=118114c8 size=000002e9

                         .printf : btad=00005d20  dest=118117b1 size=0000001a

                           .text : btad=00005d44  dest=118074a0 size=00007980

==========================================================

运行bootloader加载                Load app.bin   size = len * 4

                         section addr :0xc00f0000 ,len = 312

                         section addr :0xc00f04f0 ,len = 3

                         section addr :0x11807000 ,len = 128

                         section addr :0x11800000 ,len = 3760

                         section addr :0x11807450 ,len = 10

                         section addr :0x11807300 ,len = 60

                         section addr :0x11806dc0 ,len = 128

                         section addr :0x11807478 ,len = 6

                         section addr :0x11806fec ,len = 4

                         section addr :0x1180ee20 ,len = 1339

                         section addr :0x118114c8 ,len = 187

                         section addr :0x118117b1 ,len = 7

                         section addr :0x118074a0 ,len = 7776

                         Image End address :0x6030d6d0

                         DSP Enery Point :0xc00f02e0

                          Entery ARM Wake up DSParm boot  was successful

上面部分是生成的app.map.

下面部分是我加载时,输出的加载到内存的地址以及每个section的长度。刚刚好跟上面吻合。加载完成之后,跳到入口地址去。。

我的bootloader是这样的。