This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678网络调试的问题



您好!刚开始接触C6678,现在想通过网口将DSP与PC进行数据通信。尝试运行了PA_emacExample_exampleProject,通过网线将DSP与PC相连之后,运行的结果显示PASS setup failed ,想问一下需要配置什么参数,应该如何进行配置?

  • 我用这个例子的时候没改代码PASS设置是成功的,你看看你改什么了。另外我在真正建立连接的时候(非loopback模式),总是检测不到连接,你要是成功了能不能跟你请教下怎么弄的

  • 在不改代码的情况下,昨天晚上运行的时候不成功,今天运行之后可以成功,不知为什么会这样。另外,我想问一下,如果我想要实现DSP与PC网口相连,需要配置什么参数,应该怎么配置?另外,如果DSP成功向PC发包之后,你有没有推荐抓包工具?

  • 这个例子我没成功,我后来改用MCSDK目录下的daemon下的HUA例子,可以通过socket收发包,但那个例子好像是NDK封装后的,不知道底层怎么实现,在PC上用wireshark抓包