This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求dsp算法类的开发范例,方便后续开发,就用上dsplib以及mathlib中的函数的

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

现在在做一个算法,主要是涉及到矩阵运算的,没找到可以作为开发的模板,哪位大神有的话能不能发一份啊??

  • Bob,

                在dsplib的\examples目录下有个FFTc例子,您可以看一下。

  • Jane Lu  :

    谢谢你的回答

    你说的这个例程我看了下,里面其实就只用到了fft 函数,其他像矩阵运算,数据搬移的函数都没用上,比如DSPF_sp_mat_submat_copy_cplx,DSPF_sp_mat_mul_cplx,DSP_blk_move等。我实在是没找到这方面的参考资料,现在正在看package目录下的src原文件,D:\CCStudio_v5.2.1\dsplib_c66x_3_1_0_0\packages\ti\dsplib\src,也没找到什么有用的说明资料,要是你们那边有的话希望能发一份哈,或者给个链接什么的。先谢谢了

  • 你是想要一个例程集成使用dsplib中的函数把,这个我们没有一个很全的,可能也就有类似VLFFT这样使用FFT及EDMA来实现大点FFT的例程,基于MCSDK中会有一些应用demo如image process demo,但是这些demo不可能集成所以的lib,所以使用lib的方法就是参考lib中每个模块提供的例程。

    VLFFT DEMO:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/12423.aspx

    MCSDK demo在安装MCSDK后的目录:如C:\ti\mcsdk_2_01_02_06\demos