各位专家好:
有个问题问下专家,采集后遇到黑边问题。我们使用的板是DM8168 EVM.板,采集编码测试用例框图如下: 普通电脑vga(720P)信号-->tvp7002(AD转换成RGB30bite)--->DM8168采集(RGB 888)--->DM8168 编码存文件。 通过播放器看文件,图像右边有1cm的黑边,底下也有1cm灰边。 请问,我们该怎么修改参数,去掉黑边。输入源没有黑边。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家好:
有个问题问下专家,采集后遇到黑边问题。我们使用的板是DM8168 EVM.板,采集编码测试用例框图如下: 普通电脑vga(720P)信号-->tvp7002(AD转换成RGB30bite)--->DM8168采集(RGB 888)--->DM8168 编码存文件。 通过播放器看文件,图像右边有1cm的黑边,底下也有1cm灰边。 请问,我们该怎么修改参数,去掉黑边。输入源没有黑边。
1cm这个不是很精确啊,你需要看一下码流的参数:
1. 采集到的图像是否符合你输入的分辨率
2. 是画面整体发生了移动,还是说黑边是画面被截掉造成的?
Hi,
- 请回读TVP7002的寄存器值,对照xls文件中720p60的寄存器值看看。
- 请直接在TVP7002到DM8168的信号线上测量时序看是否符合VESA要求的标准。
- 请更换720P的源(用其他PC机(独显)或者笔记本)看看是否问题和源有关。
- 是否只采这一种分辨率?其他分辨率下情况如何?是否和分辨率切换有关?
- 你跑的usecase是否带有预览?可以接显示器直接看采集下来的图有没有问题。
另外,为什么你要从别人的帖子里面拿图? 最好还是用自己的图吧。
BR,
Eason