我看历程中的LTE上行配置SSL时,有个参数
UInt32 Rprime, //Number of allocation subcarriers.
然后又定义了一个:
UInt8 prbList[45]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12,15,16, 18,20,24,25, 27,30,32,36, 40,45,48,50, 54,60,64,72, 75,80,
81,90,96,100,108,120,128,144,150,160,162,180,192,200,216};
使用的时候是
Rprime1 = 12 * prbList[Rprime];
将Rprime作为数组的index,是不是说明Rprime不能大于45,也就是说支持的最大子载波不能超过45?
对于定义的UInt8 prbList[45]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,12,15,16, 18,20,24,25, 27,30,32,36, 40,45,48,50, 54,60,64,72, 75,80,
81,90,96,100,108,120,128,144,150,160,162,180,192,200,216};这个数组中的数字有代表什么?
具体工程为:
Bcp_testProject
文件为:test_lte_ul.c,配置SSL在第872行