使用C6670,EVM板,测试DSP的自启动,
自己做的测试板仿照EVM,DSP连接了SPI NOR Flash,但是没有EEPROM
想直接让DSP 配置为 SPI 模式,从 NOR Flash 启动,
1. 看了“ Boot User Guide ”,里面讲到DSP内部的Boot ROM(RBL)需要“ boot parameter table、
boot table、boot configuration table”,但不知这些是在哪里编写和编译的?如何操作?
2. Boot UserGuide 只提到 “具体的boot table、boot configuration table 在相应的data manual中”
但是C6670的data sheet没有这些。相应的文档在哪里??
2. 看了MCSDK User Guide中boot 相关章节,只讲了如何烧写 EEPROM的IBL、
如何烧写Flash、如何使用 IBL进行 SPI Flash 的boot,
mcsdk/ tools/ 下的工具(在直接使用RBL进行SPI boot) 的情况下,仍然能用吗?