Hi all,
之前的DM36X可以实现三种不同分辨率的视频输出。
大体这样,ISIF输出到RSZA和RSZB输出两种不同的分辨率,然后用RSZA的输出再进行一次Resize,输出第三路码流。
现在的DM388我也想使用相同的策略,应该怎么设置呢?
DM388的构架只提供了一个CameraLink_CreateParams这个东西来进行配置,需要如何用有没有示例。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi all,
之前的DM36X可以实现三种不同分辨率的视频输出。
大体这样,ISIF输出到RSZA和RSZB输出两种不同的分辨率,然后用RSZA的输出再进行一次Resize,输出第三路码流。
现在的DM388我也想使用相同的策略,应该怎么设置呢?
DM388的构架只提供了一个CameraLink_CreateParams这个东西来进行配置,需要如何用有没有示例。
而且我看到resize的源码里面并没有像之前的DM36X里面提供可以实时修改resize参数的地方,好像只有在初始化配置好了resize之后便不能更改。是这样么。
我建议你可以直接参照DM8127的三码流的写法。
另外,你的三个码流最终的分辨率和帧率都要求做到多少?
demo中的三码流中其中有两路是相同的分辨率的,也就是说demo中的三码流也只需要分别设置一次RSZA和RSZB就可以了,并没有给出设置三种不同分辨率的参考。
现在做的是1080P的摄像机,主码流最大到1080P,副码流D1、VGA、CIF,第三路给模拟视频用,PAL或者NTSC。
帧率的话当然是满帧30,我上面说的在DM36X上可以实现,DM388上应该也没多大问题才对。