我将Hyperlink工程和基于BIOS的PCIE工程合在一起用来测试我板卡上的DSP1和DSP2之间的通信,板卡上总共有4个DSP。DSP1首先通过Hyperlink往DSP2发送数据,DSP2响应到Hyperlink中断后,将数据搬移到DDR3 0xc0000 0000开始的地址,数据总共1GB。DSP2将数据接收完之后,通过PCIE返回给DSP1,双方的链路都连通了,DSP1的PCIE 接收buffer也有数据,但是DSP1没有响应中断,而是停在了图片中所示的位置,这个地址是属于csl_vect段,该段是给hyperlink分配的,所以我在想是不是Hyperlink 和pcie的中断是不是有什么冲突,求大神解决一下。