我在NDK的HOOK指定了NetworkOpen、NetworkClose、NetworkIPAddr等函数,并在主文件中定义了这些函数,但是编译的时候提示我这些函数没有用到,对此不知道有什么遗漏的地方?
在spru523h.pdf文档里面的说明,我没有看到使用cfg文件配置IP还需要什么操作,我只是增加配置NDK里面我需要的TCP和IP模块,然后其它的和client里面差不多配置。删除了里面StackTest的配置部分,并把StackTest改为使用TCP发送数据包的例子。然后就出现了这种情况。我想知道如果使用CFG文件配置NDK还需要什么操作来让网络运行吗?
在这里创建hook函数,根据编译错误——我觉得NetworkOpen这些函数都没有用上,那就表示网络没有打开吗?需要怎么做?
下面是IP配置和有关任务里面的函数:
急求解答,万分感谢。我使用的是C6657