你好:
在omapl138上使用dsplink中的MSGQ进行双核通讯时遇到以下问题,希望能答复,谢谢:
1、MSGQ进行双核交互是否基于邮箱中断的方式,能否保证交互的实时性?
2、���资料中看到,MSGQ所使用的msg都必须由allocator中进行分配,并且可以有多个allocator在不同的内存中进行分配,但是却找不到具体的做法;并且在用户代码中必须给出pool_config对allocator进行初始化,但是具体的使用方法也没有看到,能否进行说明?
3、能否提供一些关于omapl138中使用MSGQ|的历程?
谢谢!