正在尝试使用imglib,请问库文件应该如何导入到工程?
| Library Name | Target | Object type | Endianess |
|---|---|---|---|
| imglib.a66 | C66x DSP | COFF | Little |
| imglib.ae66 | C66x DSP | ELF | Little |
找到了.ae66文件之后如何添加到工程呢?新手,望指点,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正在尝试使用imglib,请问库文件应该如何导入到工程?
| Library Name | Target | Object type | Endianess |
|---|---|---|---|
| imglib.a66 | C66x DSP | COFF | Little |
| imglib.ae66 | C66x DSP | ELF | Little |
找到了.ae66文件之后如何添加到工程呢?新手,望指点,谢谢。
我不太懂。。。可以说的详细一点吗?
包含库文件是在properties->include options中添加imglib文件夹的路径吗?这个好像只能添加头文件。
另外,在add files中添加进来的imglib.ae66双击打开是乱码,这个可以用吗?
在imglib文件夹中的imglib_3_1_1_0_release_notes.html说明文档中有说要先编译lib什么的。。这个要做吗?
如下是我之前测试的代码:
#include <stdio.h>
#include <ti\imglib\src\IMG_sobel_3x3_8\IMG_sobel_3x3_8.h>
unsigned char in[900*1024];
unsigned char out[900*1024];
int main(void) {
......(载入图片到内存in)
IMG_sobel_3x3_8(in,out,640,480);
}
用于sobel算子查找边缘.
1、保证在你的工程里面包含include路径D:\ti\imglib_c66x_3_1_1_0\packages
2、在file search pach里面包含:imglib.ae66——搜索路径D:\ti\imglib_c66x_3_1_1_0\lib
注意如果你的imagelib和我不一样的话你就咨询工程师吧。。。我就相当于是偶然成功的吧。
感谢您的答复!可以留个邮箱或者qq么?有什么问题向你请教会方便一些,谢谢!
比如。。。他只允许包含.a .lib格式,我是.ae66格式,怎么生成.lib啊