This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IPC QMSS demo代码整合问题请教

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

HI,

          我将原来sysbios IPC多核触发的demo和QMSS的demo移植到一起。QMSS用的是C:\Program Files\Texas Instruments\pdk_C6678_1_0_0_16\packages\ti\transport\ipc\examples\qmssIpcBenchmark。

但是出现了一个问题,编译出的.out文件大于4M,也就是大于MSMC的大小(原先放在MSMC下), 所以我将自己创建的platform做了修改,想把data和code段放到DDR里面。但是这样我移植后,多核就无法跑起来(原先IPC多核触发在SYSBIOS下可以跑起来),而且会有错误。 然后有时候我再去修改自己创建的 package,就出现了找不到自己创建的package。

 

请问:

1..out执行文件不能放在DDR上么?

2.在自己创建的package目录下,找不到自己创建的package,这个是怎么回事? 我是通过 Tools->RTSC Tools->Platform->edit去修改自己创建的package。

  • 您好,

    1. 在加载时,正常方式下首先需要生成相应的镜像文件,然后再加载,代码可以放在任意地方,但是注意的是如果放在DDR,首先需要对DDR做初始化;所以建议先了解一下多核加载,使用特定工具生成镜像,然后正常加载,具体可以参考一下MCSDK中的tools。

    2. 由于在cfg文件中对platform进行了限制,所以需要结合修改cfg文件。请先稍微了解一下cfg文件代码。

  • 您好,andy

            请问有cfg的配置要求和说明么?因为代码里面许多参数都不知道是什么意思,按照其他cfg做修改也会有错。

            望可以有说明文档这类资料可供参考。

    还有我现在因为在QMSS里面无法修改platform文件,所以将QMSS移植到原先可修改platform的工程里面,但是出现了如下错误:

    undefined                    first referenced                                                                                              

     symbol                          in file                                                                                                  

    ---------                    ----------------                                                                                              

    Ipc_attach                   ./bench_common.obj                                                                                            

    Ipc_detach                   ./bench_common.obj                                                                                            

    Ipc_start                    ./bench_common.obj                                                                                            

    MessageQ_alloc               ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MessageQ_create              ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MessageQ_free                ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MessageQ_get                 ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MessageQ_open                ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MessageQ_put                 ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MessageQ_registerHeap        ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MultiProc_getBaseIdOfCluster ./bench_common.obj                                                                                            

    MultiProc_getName            ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MultiProc_getNumProcessors   ./bench_qmss.obj                                                                                              

    MultiProc_self               ./bench_common.obj                                                                                            

    Notify_numIntLines           ./bench_common.obj      

    我参考了E2E的论坛。说是 cfg文件的问题,所以需要自行配置cfg文件。所以请TI工程师能否介绍些cfg配置说明,或者有资料可能参考下。   还有什么情况会出现如上述错误呢?如果是库的错误我已经把QMSS的库都添加上了。请TI工程师解答下。谢谢。