本人正在调试6678的multicore navator核间的数据传输,在调试过程中遇到几个问题,请各位解答一下.
我现在使用CORE0与CORE1两个核,每个核中有各自单独的工程。
问题1: 由于最后要将CORE0 与CORE1 GROUP起来调试,而6678上的PLL只有一个,是不是只需要在CORE0上完成PLL的初始化,CORE1上不需要?
问题2:同样multicore navator中像链接RAM,descriptor, FDQ等是不是也只需要在CORE0上进行初始化,CORE1上不需要?
问题3:我目前想利用CORE0上将数据通过TX QUEUE发生到CORE1上,在CORE0上将装进数据的FDQ PUSH到TX QUEUE时,产生一个navigator的pend中断到CORE1,CORE1进入中断程序,在中断程序中进行队列的POP操作来获取队列中的数据,navigator的初始化,数据发送到队列中都是在CORE0上来完成,在CORE1上只有一个中断程序,在中断程序中来POP队列,我想问一下这样的思路是不是对的?
目前调试的问题是,CORE1调试时,不能够通过显示所有核来显示其他核,只能显示CORE1,不知道什么问题,请解答一下,谢谢!