电源管理芯片TPS65217B和AM335x相连,电路图参考beaglebone,AC电压输入端正常,但不知是为何,SYS(第7和8引脚)端所测电压只有0.65V左右?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个电压没有拉高,在我问之前就检测过了。接着关于这个电源问题,我想再多问几个问题,电路同样参考beaglebone,power-up sequence选用默认设置。(1)以下描述是否正确,即nWAKEUP拉低的作用就是告知AM335x,然后让ARM返回一个高电平PWR_EN?如果描述正确,那么是不是就意味着我测试的时候,可以跳过nWAKEUP,直接给PWR_EN加一个高电平?
(2)关于power-up sequence我知道是按顺序输出相应电压,那如果由于某种原因,中间的某一个电压没有输出,那么其后的电压还可以输出吗?
(3)按默认设置,LDO1是STROBE15,这个电压测试是没有的。如果(2)答案为否,那就意味着我必须查出原因,使得LDO1输出正常。
(4)就像我原来的问题所描述的,SYS输出只有0.65V左右,其通过一个0.1欧姆的电阻给各DCDC和LDO输入端供电压。我将这个电阻拆掉,直接给DCDC和LDO输入端供电压,且将PWR_EN加一个高电平,各DCDC和LDO还是无电压输出。
谢谢。
可以的,接个1.8V到PWR_EN上,看看后续电压能不能输出
上电顺序都是固定的,如果电路有问题,后续也不会有输出了
@lei lu1,你这个怎么解决的?我现在也是这个问题?上电成功后sys也0.65,dc-dc1正常,100ms后就掉了!sys也是100ms后就掉了!
咋解决的?谢谢
他的问题和你的不一样,他的板子烧了,你的可以恢复,不一样的