今天尝试用I2C NOR flash 烧写一个示例代码C:\ti\mcsdk_2_01_01_04\tools\boot_loader\examples\i2c\nor\evmc6657l。通过那些文档的描述,我尝试着进行烧写。但是我不知道我那个算不算烧写进入nor成功了。在在ccs的consle界面显示的是 nor programming successfully。 但是当我用nor boot 启动的时候 他通过串口一直在打印 IBL:Booting from NOR ,一直没有停下来。然后我现在想通过nor boot得到自己的mac adress 。但是他一直在打印 IBL:Booting from nor。我不知道怎么回事,该怎么办? 以前是这样启动就可以得到板子的原始信息的。现在是不是因为烧写的内容导致原来的信息被覆盖了?