请教TMDSICE3359 工业DEMO板 SPL(UBOOT),通过什么方式可以烧入,能否提供详细文档..
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教TMDSICE3359 工业DEMO板 SPL(UBOOT),通过什么方式可以烧入,能否提供详细文档..
ICE3359开发板是没有官方的Linux release的,因为是给工业总线slave做demo的,请参考:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_SYSBIOS_Industrial_SDK_Getting_Started_Guide
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_SYSBIOS_Industrial_SDK_01.01.00.04_User_Guide
听你之前的描述,我的理解是你正在ICE板上移植linux。
如果是,有以下几点:
(1)ICE板有分ver1和ver2。需要你现在的板子的版本?
(2)在ver1的板子上,nor flash的设计存在一些问题,具体可以查看ICE 的errata。
建议使用spi flash启动
关于bootloader为什么分两级,已有相关回复。
鉴于你对u-boot的这些问题,可以参考ti sitara workshop中关于u-boot的部分,链接如下:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_UBoot_Board_Port