This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

扩展RAM,cmd如何分配



请教各位,我用的是6747的片子,由于程序比较大,片内的存储空间不能满足

之前使用的是ccsv5默认的6747的cmd文件,发现section里.text和.far会超出空间范围,所以想将这两部分放到片外的ram中。

请问要如何修改才能实现?是改cmd文件就行还是程序中也要修改?

ps:我把.text先分配到片内的rom中,用一个小程序试了一下,发现不行。然后改成EMIFASDRAM空间,发现也不行。用大程序试,ccs报错,然后电脑就直接蓝屏。

期待解答,感谢!

  • 你好,分配程序的存储空间,只需要配置CMD文件,不用修改程序。片内ROM客户是不能使用的。在CMD中将程序分配到片外RAM空间,请在GEL文件中映射一下该部分的空间地址。

  • 非常感谢您的解答。

    再请教一下如何映射?

    我设置完后从memory那里看,发现只有.text的标志,但是程序还是没有写进去。

    我肯定设置的不对,麻烦您告诉我一下怎么映射?

  • Titan 说:

    你好,分配程序的存储空间,只需要配置CMD文件,不用修改程序。片内ROM客户是不能使用的。在CMD中将程序分配到片外RAM空间,请在GEL文件中映射一下该部分的空间地址。

    您好,我想再问一下,我外部的ram是通过EMIFB接口连接的,是不是在gel文件里要对EMIFB进行初始化。

  • 你好,请看附件中的6747 GEL文件。

    在OnTargetConnect( )中 Setup_EMIFB();     是对EMIFB的初始化;

    在Setup_Memory_Map( )中,是做的地址映射,对照你的板子,修改一下。

    evmc6747_dsp.gel
  • Titan 说:

    你好,请看附件中的6747 GEL文件。

    在OnTargetConnect( )中 Setup_EMIFB();     是对EMIFB的初始化;

    在Setup_Memory_Map( )中,是做的地址映射,对照你的板子,修改一下。

    非常感谢您的帮助!