This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TI杯全国大学生物联网设计竞赛】利用Beagle Bone Black 以及 Wilink8 搭建网关遇到问题



TI技术支持,您好:

           在2014年大学生物联网竞赛中,提供的WIFI套件中有Beagle Bone Black以及 Wilink 8 用做网关,也提供了教程:

processors.wiki.ti.com/.../Using_the_WL18xx_Cape_with_BeagleBone_Black

          但是我发现在上述的指导书中,在在3.3 中提到 Copy firmware.bin to kernel这个问题时,给了一个无效的链接 

http://arago-project.org/git/projects/?p=am33x-cm3.git\;a=blob_plain\;f=bin/am335x-pm-firmware.bin\;hb=HEAD

          导致安装无法继续。请问该问题如何解决,谢谢!

上海交通大学

陶翔

txsjtu2010@126.com


  • 刚试了下,如果直接按照文档中的命令,确实很提示找不到。

    可以这样进行,

    先git clone git://arago-project.org/git/projects/am33x-cm3.git

    然后将其中bin文件目录下的am335x-pm-firmware.bin进行手动拷贝