您好:
我按照搭建DM36x IPNC RDK5.1 开发系统后,出现部分文件编译无法通过的现象,请板我看看问题出在什么地方?
/home/AONY/Documents/IPNC_DM36X/Source/dvsdk_ipnctools/ipnc_psp_03_21_00_04/kernel/arch/arm/configs/davinci_dm365_ipnc_nfs_defconfig
/home/AONY/Documents/IPNC_DM36X/Source/dvsdk_ipnctools/ipnc_psp_03_21_00_04/kernel/arch/arm/configs/davinci_dm368_ipnc_ubifs_defconfig
//
LD drivers/base/built-in.o
CC drivers/block/brd.o
LD drivers/block/built-in.o
LD drivers/cdrom/built-in.o
CC drivers/char/mem.o
CC drivers/char/random.o
make[2]: *** No rule to make target `drivers/char/csl.o', needed by `drivers/char/built-in.o'. Stop.
make[1]: *** [drivers/char] Error 2
make: *** [drivers] Error 2
将下面几个文件屏蔽后才能编译通过。
obj-y += csl.o
obj-y += drv.o
obj-y += edmak.o
obj-y += irqk.o
obj-y += dm365mmap.o
obj-y += cmemk.o
**************************************
请伴我看看问题出来什么地方?
搭建IPNC_RDK_5.1 DM36x 开发系统应该使用那些软件及版本号