This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6657串口电压问题



  TMS6657LS的 串口电压可供电1.8V。 我想用一个5V相机去连接它,但是我看到他的内部电路图中已经存在一个电平转换片了。如附图所示:

但是我不清楚我可以不连接电平转换片直接使用现有的电压来供电给相机吗?

2:  然后我看技术手册的介绍说,仿真器的电压刚刚满足我所需要的电压。如附图所示:

但是我不知道他的管脚接口在哪?  求专家解答一二。 我该怎么办4正常工作,希望详细介绍下,我对这方面不是很懂。谢谢。

  • 没明白你的问题,让我来理解一下:

    你有一个相机模块想连到EVM板做测试,这个相机模块需要5V的供电,接口是串口。你有两个问题:

    1. 是否可以用EVM板上的5V给相机模块供电?

    2. 相机串口连接EVM板的串口是否需要电平转换?

    如果我的理解正确的话,

    1. 你需要需要看一下你的相机模块的功耗或电流的要求,然后看看EVM上的5V供电芯片是否能满足这个要求。

    2. 你需要确认你的相机模块的串口的电平是什么要求,然后再考虑是直接接EVM上的1.8V UART,还是经过电平转换后的RS232管脚。