客户需要对视频流加密,之前没有相关经验,感觉无从下手,请问各位有什么建议。
TI方面有没有相关的方案,我看到参考文档里是有一个AES的选择模块,但没有资料说明。
我们的芯片为DM368/DM388.
市场上目前存在的还有其它厂家或加密案例吗?
还望大家给点信息或提示,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IPNCRDK里面有AES,是硬件做的。请在Rules.make里面打开AES选项来使能该功能。
支持128,192,256bit的AES编吗,代码中有更详细的配置选项。
Hi, 我看漏了你的帖子。你到底要的是DM368和DM388?
我前面说的IPNCRDK5.11是给DM368平台的。
而DM8127、DM385平台的IPNCRDK目前最新版本3.8,AES还没有支持。