This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

omapl138 UBL 问题



首先我得平台式linux,系统准备做在spi flash上,我准备一直UBL 和 uboot,增加arm 启动dsp的功能 和在线更新dsp程序的功能。

我看到一种说法,如果uboot是ais格式的,那么就不需要UBL了,直接uboot就可以了,那么对uboot有什么要求,存放在spi flash什么地址上有要求吗?

  • 解释一下,

    ubl作为一级bootloader,他的作用是进行PLL,DDR等的初始化,然后将u-boot拷贝到DDR中运行。

    而使用ais格式,你可以直接使用u-boot镜像,然后通过AISgen工具进行设置,在u-boot镜像上加一个文件头,生成u-boot-ais.bin。该文件头就类似ubl的作用。

    烧写的话,直接烧写在0地址即可