hi,您好
6678板卡,emif接有 nor flash,现想通过spi 做一个二级启动从emif flash启动,基本思想是 把core 0 ~ core7 的.out 转为.bin分别烧入 emif flash 起始分别为0,0x100000,0x200000...0x700000的地址空间中(.bin文件小于1M)。在spi中烧入搬移程序,将烧入flash中的各核程序段搬移到对应的地址,之后各核分别跳转到各自的cint00地址执行。我是在调试模式下运行此搬移程序,参看.map文件已验证各核程序段搬移成功,各核再运行跳转到对应的入口地址执行,程序并没有启动,请问问题出在哪?这种做法单核从emif 二级启动可以成功
谢谢!