This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

sn74lvc4245a

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请问下sn74lvc4245a,有没有锁存功能

  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17,这句话是什么意思

  • 从datasheet的逻辑图可以看出,不具备锁存功能。另外,逻辑芯片的问题,请发到本论坛的:

  • 我查了一下,这里应该指的是:闩锁效应,CMOS工艺所特有的寄生效应,严重会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。在CMOS晶片中,会有很多寄生的PNP、NPN的BJT, 他们可能会相互影响到,在VDD和GND间形成一个个SCR(silicon-controlled rectifier)。当ESD或者是干扰等到来时,SCR被触发,从而在VCC和GND间形成一个低阻通路,即上文提及的“短路”。这里产生的大电流,足以对晶片造成不可恢复的损伤。

    这些你可以到上面的链接中咨询。