各位专家好 我想将DSP内部共享存储空间的数据通过EDMA方式存储到外部DDR3 结果无法传输出去,如果只把目的地址改成片内的共享存储空间 其他都不改动 ,则数据能传输,唯独不能传输到DDR3 ,请问是怎么回事 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家好 我想将DSP内部共享存储空间的数据通过EDMA方式存储到外部DDR3 结果无法传输出去,如果只把目的地址改成片内的共享存储空间 其他都不改动 ,则数据能传输,唯独不能传输到DDR3 ,请问是怎么回事 ?
你说的数据不能搬到DDR,具体观察到的现象是什么,如搬移前后DDR上数据是什么?
RE:数据搬移前后通过memory 查看DDR空间数据都是全0, 如果通过CPU向DDR空间写数据 则能写进去 读出也正确 ,交给EDMA就不行
注意如果DDR相关cache属性使能,注意在搬移数据之前invalid cache试试
RE:在主函数配置中 有对DDR空间的cache 属性和可预取性使能 程序中有对L1P L1D L2 cache的invalid和 writeback 但没有对DDR的invalid cache ,我估计这个可能性不大
你的代码中有使用MPAX进行地址重映射么,有��置DDR的内存保护属性么
RE:代码中调用了例程中关于XMC的配置函数 是否对地址进行重映射 和DDR的内存保护属性 这点我不是很理解 希望Andy讲解下 谢谢