我现在需要用PLL分频得到74.25M的VENC频率, 用于HDMI输出, 下面是测试的结果:
1.使用PLL1分频得到74.25M的VENC频率, 实测结果为74.241M;
2.使用PLL2分频得到74.25M的VENC频率, 实测结果为74.237M;
现在有一个Blackmagicdesign的MiniConverter HDMI to SDI 4K的盒子, 当使用上述PLL分频得到的74.25M频率时, 盒子是不认的;
当使用外挂的74.25M晶振做为VENC频率时, 实测结果为74.25M, 盒子是认的;
我怀疑Blackmagicdesign的MiniConverter HDMI to SDI 4K的盒子对频率要求比较高, 而PLL分频得到的频率是有误差的, 所以才会不兼容.
我想请教一下, 能否对PLL分频的结果进行微调? 硬件上有什么因素会影响PLL分频的准确性? 谢谢!