This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

是DM365 EVM ,如何mksdboot,求助!!



各位专家,你们好:

                           我使用的是DM365 EVM ,如何mksdboot,

Software developer guide上:host $ sudo ${DVSDK}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdc --sdk ${DVSDK};

--device是什么

--sdk是什么?

是不是执行之后,SD卡中有一个U-boot文件夹呀??

希望专家帮忙指点迷津...

  • 我继续尝试下面的语句:

    sudo home/dm365/dvsdk/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdb --sdk${DVSDK} /home/dm365/DVSDK_2_00\ 2_10_01_18/dvsdk_dm365_setuplinux_2_10_01_18.bin

    发现,我的SD卡被识别成ROOTFS 和BOOT两部分?

    这是不是意味着我的命令成功了?

    因为,我是刚开始在做这一方面的学习,所以问题可能比较让人无语,但是还是希望有专家帮忙指点迷津。感谢

  • 接着上面的:

    我发现我的2G的SD卡变成只有78MB的空间,这是怎么回事??

    格式化之后还是只有78MB可用空间,为什么?

    我记得按照guide中的指导,我中间还做了这一步:

    /home/dm365/dvsdk/bin/setup-uboot-env.sh