在dvr_rdk下,应该把哪些有关osd算法的文件抠出来建立ccs工程,并且哪些地方需要修改呢?
我想要调试,但是并没有在ccs下调试算法的经验,调试用sysbios还是dspbios?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在dvr_rdk下,应该把哪些有关osd算法的文件抠出来建立ccs工程,并且哪些地方需要修改呢?
我想要调试,但是并没有在ccs下调试算法的经验,调试用sysbios还是dspbios?
你好,
不一定需要把算法代码抠出来做成一个CCS工程。你可以在线调试的,请参考论坛讨论http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58216.aspx。
请问怎么使用sys_bios6调试8168下的dsp算法呢?
我能单独建sys_bios6工程,也能单独在8168下调试dsp算法了,但是不知道要怎么用sysbios6调试算法!
你好,
SYSBIOS是一个操作系统,什么叫用sysbios调试算法?
对于新手提的不恰当问题请见谅,本人也是黔驴技穷,希望得到TI工程师帮助!
我现在是在linux操作系统下调试8168dsp算法,那对应就有在sysbios操作系统下调试8168的算法(这样描述对么),那要怎么来实现呢?
以下是我调试8168算法的步骤:
1、先在自己的算法代码内设置一个whlie循环;
2、然后用仿真器连接板子与pc,开启评估板,一直运行到自己设置的while循环;
3、在ccs下lauch对应的targetconfigure,再连接C6747,最后加载符号;
4、设置中断,停止while循环,再利用单步运行调试。
但是要怎么运用上sysbios呢?
你好,
Linux是运行在ARM上的,DSP上运行的就是sysbois。
如果按照我给你的建议的调试方法,DSP的代码(基于BIOS)是由Linux下载到DSP上运行的。你调试的DSP软件就是运行在sysbios上的。