AM335x裸跑生成BIN文件怎么下载到目标板
开发软件:IAR
防真工具:jlink
目标文件: damo.bin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JLINK防真一公正常显示
但用SD卡启动时 LCD显示有点不停的抖,不知道是那个地方没有写好
请指教
从NAND启动的 BootLoad写好了,但不知道如何下载到板 SRAM
请指教
将启动方式设为NAND启动,然后把MLO烧写到NAND里,芯片会自动从NAND FLASH加载程序
把文件烧写到NAND里面是需要一个程序来进行的,叫nand-flash writer。如果你下载了我们的软件开发包Starterware的话,在以下目录里面就可以找到这个程序的源码:C:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_00_07\tools\flash_writer\src\nand-flash-writer_AM335x。
可以直接运行的.out文件在该目录下:C:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_00_07\tools\flash_writer\nand_flash_writer_AM335x.out。运行该程序后,按照提示一步步的操作,即可烧写nand flash。
用nand-flash-writer_AM335x这个我成功了
但是在CCS下运行的,
怎么才能不用ccs,
用CCS没法生产的
哦,你的意思是问量产时NAND的烧录方法啊。这个也有比较多的选择,可以先烧后贴:就是用一拖八或者一拖几的烧录器,先把nand flash里面烧好image,然后再焊上去。也可以先贴后烧:板子贴片完成了后,用uniflash工具进行NAND flash的烧录,网口烧录,SD卡烧录,都可以。关于Uniflash的使用方法,这里描述的很详细了:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/52381.aspx