Part Number: AM623
工程师您好!
我们正进行AM623x的设计,想请问一下:
1.DDR是否支持8G,EMMC支持到32G,SD卡支持1T呢?有参考设计或什么限制吗?
2.操作系统、驱动程序,想通过一个外置的wifi模块来升级,是否可行,有案例吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
.DDR是否支持8G
是支持的。
EMMC支持到32G,SD卡支持1T呢
我需要确认一下再给您回复。
有参考设计或什么限制吗?
可以参考EVM板的设计。
另外DDR的设计参考以下文档:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sprad06/sprad06.pdf
设计指南及建议可阅读:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcacb3a/zhcacb3a.pdf
操作系统、驱动程序,想通过一个外置的wifi模块来升级,是否可行,有案例吗?
只有wifi的demo可供参考。
software-dl.ti.com/.../WiFi_OOB_Demo_User_Guide.html
OTA解决方案请参考:
e2e.ti.com/.../am623-yocto-bsp-of-ota-fw-update-via-internet
有劳帮忙确认一下 EMMC支持到32G,SD卡支持1T呢。
对容量没有限制,请参考:
看到EVM中使用的是4线MMC1来对接SD card,请问这种条件下,SD卡的写入速率可以达到多快呢?
可以是TRM 12.4.5.1.1中提及的哪一个速度级别呢?
可以达到最大的DDR50。
因为找不到单片大于2GByte的DDR4,我们考虑用2片2Gx8bit的DDR4,总共组成4GBbyte的空间。
用sprad06.pdf figure2-2的连接:

DDR手册如附件:
MT40A2G8VA-062E IT 16gb_ddr4_sdram.pdf
麻烦帮忙确认一下是否可以寻址到4GBbyte空间,另外这种2片DDR的有哪个设计可以参考?
感谢!