This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教TI工程师关于驱动库的问题,期待答复,谢谢!



目前我们在开发一块自己做的6678板子。在初期,主要使用安装目录下的demo进行接口调试和驱动开发。后来发现这些不够用,又在论坛里下载你们TI工程师提供的测试工程包cifae_KI_STK_Deyi,这个SDK包里面东西还是很全面的,内容也很丰富,对于我们接口测试过程中帮助很大,这里不得不给TI工程师点赞!

但是,与此同时,我们也有点犯难了,因为这个SDK包里面的东西,驱动相对于CSL库,几乎就是重新写的,而且不同的TI工程师提供的基于这个SDK的测试工程都存在差异的,感觉没有一个相对正式固定的版本。

1.不知道STK_Deyi里面的驱动相对CSL是否都很完善?是否有最新的稳定的版本给提供下?谢谢了先!

2.我们使用的是pdk_C6678_1_1_2_6,在PDK里面是否所有的CSL接口驱动源码都是对用户开放可见的?比如像SPI,就没有找到它的源码,只有头文件。

3.如果使用CSL库,只用在链接时包含ti.csl.ae66和ti.csl.intc.ae66就可以了不?这两个库,我们可以自己导入IDE编译生成不?

谢谢!

  • 论坛上提供的STK就是最新版本的,CSL里面的源码都是开放的.CSL提供的是关于寄存器的定义,没有太多的API,即使有也只是一些简单的寄存器操作。比如说你看到的STK中的keystone_spi_init_drv.c中就都是直接对SPI寄存器的操作,没有调用SPI特定的CSL函数,因为就没有这样的CSL函数。

    使用csl直接include你说额lib即可,csl中有相应的makefile builde,但是不建议进行重编,直接使用已有的lib即可。

  • 谢谢Andy!

    另外还是有一点疑惑。就是说CSL库并不能完全提供出具有外设通用功能的API接口,可能是大部分接口的大部分功能都有,但是不保证全部。比如像SPI,这个在CSL库里面没有就得自己实现?

    当然,在论坛里面提供了诸如keystone_spi_init_drv.c的函数,里面也有实现很多接口功能。那是不是我们就不用包含CSL库了,直接调试你们提供的这些Keystone函数就可以了呢?

    thx~

  • CSL提供的是最底层对寄存器的直接操作,可以使用CSL中提供的CSL_FINS等类似函数对寄存器中某一个bit进行操作。

    STK中提供的是基于CSL进行了一层封装的函数,如安装SPI的配置要求,基于CSL封装了对SPI 进行初始化的函数,可以直接调用STK中的函数对SPI进行初始化。如果将STK SPI等模块封装成lib,并且在应用工程中不再使用CSL,则不需要添加CSL LIB.