最近在使用创龙的开发板,与大家共享一些syslink的开发实例。
1、实例编译
本实例实现了利用MCSDK的SYSLINK组件在ARM端控制DSP端来操作开发板外设LED执行跑马灯程序。
编译此实例。
2、实例演示
执行此实例双核通信需要4个文件,syslink.ko、slaveloader、server_dsp.xe674和app_host。
syslink.ko:/lib/modules/3.3.0/kernel/drivers/dsp/syslink.ko
slaveloader:开发板任意example的debug目录中,如/ex03_notify/debug/slaveloader。
以下为各个文件的作用:
syslink.ko:双核通信驱动。
slaveloader:用于ARM端启动DSP并加载.xe674格式的SYS/BIOS文件,例如server_dsp.xe674。
server_dsp.xe674:DSP端应用程序。在此实例中,增加的DSP端控制LED流水灯功能的代码镜像就是server_dsp.xe674。
app_host:ARM端应用程序。
将以上编译出来的slaveloader、server_dsp.xe674、app_host和ex10_led中的run.sh拷贝到开发板同一个目录下,例如开发板的根目录:
进入开发板的Linux文件系统后,执行如下命令安装双核通信驱动:
Targert# insmod /lib/modules/3.3.0/kernel/drivers/dsp/syslink.koTRACE=1 TRACEFAILURE=1
然后执行“./run.sh”命令,观察发现LED会先闪烁两次,再依次点亮所有LED,接着依次熄灭所有LED。
Target# ./run.sh
使用“cat run.sh”命令可以查看到run.sh脚本中的内容是:
以下为脚本内容的解释:
./slaveloaderstartup DSP server_dsp.xe674:加载SYS/BIOS应用程序和启动DSP核。
./app_hostDSP:启动ARM端Linux应用程序。
./slaveloadershutdown DSP:关闭DSP核。
3、实例解析
3.1 实例程序结构解析
在ex10_led目录中运行“tree -L 3”命令,可以看到实例程序目录的结构。
dsp:SYS/BIOS源代码。
host:ARM端Linux应用程序。
shared:ARM和DSP内存共享相关。
products.mak:makefile调用的配置文件,用于识别编译的头文件和库文件路径。
3.2 实例SYS/BIOS 应用程序解析
dsp/main_dsp.c中创建了smain任务,smain任务会先执行Server_init()
Server_init()在dsp/Server.c中定义,Server.c是最常修改的SYS/BIOS文件。此实例在Server.c中增加了LED控制函数led_init(),
dsp/Server.c中的led_init()函数实现了LED对应的GPIO的基本配置。在初始化配置时让4个LED连续闪烁2次
LED对应的GPIO相关寄存器定义如下图所示:
SYS/BIOS的smain任务完成后会执行dsp/Server.c中的Server_create()函数。
Server_create()函数在dsp/Server.c中定义
Server_create()函数会注册notify事件。当ARM端notify事件注册时,DSP会触发Server_notifyCB函数,接着执行dsp/Server.c中的Server_exec()函数。
Server_exec()函数在dsp/Server.c中定义,该函数轮询等待ARM端发来的命令,其中Server_waitForEvent()是一种信号量等待方式,当ARM端有命令传送过来时会解除等待,然后解析ARM端传入的命令。
ARM传到DSP并解析出来的是num和event两个变量。APP_CMD_ON_PAYLOAD将在下一章节解释。
3.3 实例Linux 应用程序解析
host/main_host.c功能和dsp/main_dsp.c类似,它初始化SYSLINK,然后执行host/App.c中的App_create()函数注册notify事件,等待DSP端创建notify事件后,接着执行host/App.c中App_exec()函数。ARM端在App_exec()函数中向DSP发送控制LED的命令。
可以看出ARM端发送给DSP的命令有8个,分别是依次点亮4个LED,再依次熄灭4个LED。APP_CMD_ON_PAYLOAD和APP_CMD_OFF_PAYLOAD分别表示控制LED亮和灭,x分别为4个LED编号。控制状态和编号需要DSP端解析。所以APP_CMD_ON_PAYLOAD和APP_CMD_OFF_PAYLOAD是共享数据,其宏定义存放在shared/AppCommon.h中。
APP_CMD_ON_PAYLOAD和APP_CMD_OFF_PAYLOAD宏是用户根据实际情况在shared/AppCommon.h中修改或者添加的,ARM端和DSP端都会使用到。
详细文档请查阅广州创龙的使用手册: