IVA修改主频后测试无效(附件 log信息)
DM8148 EVM;DVRRDK4.1
先说几个理论值:(DM8148 2x1080p30 enc power.xls)
在IVA的主频为500MHz时,HDVICP的编码性能可以达到1080P 65fps的理论值 (只测试编码)
在IVA的主频为410MHz时,HDVICP的编码性能可以达到1080P 53fps的理论值 (只测试编码)
在IVA的主频为200MHz时,HDVICP的编码性能可以达到1080P 26fps的理论值 (只测试编码)
在调试过程中提供的信号源为60帧1080P,采集处理正常
我在uboot里面通过IVA_N、IVA_M、IVA_M2、OSC_0_FREQ来确定IVA_CLK
分别修改进行测试,发现编码最大是45帧,并不会因为我在uboot里面修改了IVA_CLK而改变
问题:
1、为什么我修改IVA的主频后编码性能没有任何的影响,比如降低主频的时候,为什么还可以编码45帧?难道IVA的主频不是在uboot里面修改的吗?(通过修改IVA_M等参数,编译运行的时候,系统打印的IVA_CLK的值都是和设置是一样)
2、编码可以到45帧,skip了15帧,但是编码器没有skip,是nsf模块给跳帧了,为什么是nsf模块给跳帧了呢?