This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

boot文件中能否做LCD程序



我是自己写的Booting Via NAND 文件

只做了一些硬件初始化

钱后把应用文件从NAND引导到RAM中运行

发现从NAND拷贝数据到RAM中要能要6秒中时间

这时间屏是黑的,给人感觉启动有点慢

我就想能否把LCD在引导文件中放一个LOGO点,然后再从NAND拷贝数据到RAM中

1:不知道行不行

2:应用软件从ram中开始运行时会不会屏有有闪一下的现象

  • 还有一个比较简单的方法是再写一个比较小的应用,用来给lcd输出图片或者进度条什么的,等大的应用程序加载完成后,退出前面的程序即可

  • 楼上说的是一种方法,先初始化LCD,点亮你的logo后,再去做其他的操作,这样,就不用一直黑屏等待了。另外,如果你的程序不大的话,从NAND拷贝数据的时间有点长啊,建议你优化一下NAND的时序配置,对这个速度的提升是有帮助的。