由於我們接C6748_LCDK的CMOS SENSOR是用OV9712,所以在J16的腳位上並目前只用到前24隻腳的資料線和電源線
目前OV9712是正常起動可以吐出資料,但是使用face detect demo程式的C6748_LCDK目前在接收資料後無法顯示任何的影像
在此種情況下我有以下問題需要確認:
1.C6748_LCDK對CMOS SENSOR的資料接收模式是哪一個?(HSYNC、HREF、BT.656)
2.我需要C6748_LCDK對CMOS SENSOR的接收資料的完整時序圖(含HSYNC、VSYNC、PCLK)
3.C6748_LCDK接上CMOS SENSOR時所需CLOCK是否只能使用27M Hz?
4.C6748_LCDK的face detect demo 程式在我接CMOS SENSOR時是否需要修改?
5.如果要修改程式則應該要改哪些部分?
6.是否需要透過修改程式停用某些chip以避免使用CMOS SENSOR時會受到干擾
7.電路修改部分只有上次提到的那些修改嗎?
8.目前CAM_CLK接OV9712的PCLK,請問J16的CAM_CLK是要外接晶體震盪器的CLOCK還是CMOS SENSOR的PCLK
9.CAM_CLK維持3V是正常現象嗎?