各位大神好:
我们现在还在尝试使用我们自己做的板子进行spi单核boot。
我们使用的是6657,挂的flash是at25dl081,没有ddr,所以使用的是我们自己写的烧写工程,测试工程是使用GPIO点灯的程序。
按照【资料共享】SPI flash boot for C66X(http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/46608.aspx)这个帖子中的教程将生成的*.out文件转换成*.dat文件。将*.dat文件烧入FLASH的0x0地址。
重新上电后,没有点灯现象发生,期间使用示波器测量:
上图黄色波形是csel片选信号,紫色波形是 DSP 给 SPI 写数据。
即 DSP 一直给 SPI 发送命令。
上图黄色波形是csel片选信号,紫色波形是 SPI 给 DSP 写数据。
即 SPI 从未给 DSP 发送数据。
求大神解释。。