你好
在我的设计中我是用TPS65070给OMAP-L138供电,但是在上电过程中遇到了1.8V被拉到2.7V的问题,而且我在勘误表上也注意到了这个问题,它提供了3中解决方式。但是现在我按照它的解决方式做的时候遇到了问题。
1, 由TPS65070的DATASHEET得知其3.3V的上电时间是250US, 通过查勘误表中的电容选择表得知需加大于10.6UF的电容即可,于是我在1.8V和地之间加了20UF的电容,发现不起作用,于是增加到30UF,40UF,60UF,发现都不起作用,1.8V还是被拉高到2.7V,这是为什么呢?
2, 我尝试用TLVH431来做,连接图如下所示。(VCC_1V8D就是给OMAP-L138供电的1.8V)
经实测,发现还是不行。1.8V还是被拉高,但这次只被拉高到了2.5V左右,而且好像TLVH431看起来没有工作似的,因为我测量其REF端电压,发现大于1.24V,那么VCC_1V8D应该通过其内部三极管与地短上了,但是实测时,它还是被拉高在2.5V左右,这时为什么呢?我的链接图不对吗?关于用这个芯片稳定OMAP-L138的1.8V电压有参考电路图吗?
3, 由于勘误表上说从3.3V到1.8V的泄漏电流有140MA,而TLVH431的吸收电流最大只有70MA,我尝试用两片TLVH431来做,但是还是不行,1.8V仍然被拉高到2.2V左右,这是为什么?