This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6748 MCBSP问题



我的MCBSP是接收来自外面的数据,然后通过EDMA吧接收到的数据DRR搬到发送寄存器DXR里面,MCBSP是按照24.2.12.2 Special Case: External Device is the Transmit Frame Master这里面来配置的,里面说开始会产生假同步,触发一个发数据中断,然后在这个中断程序里面,关闭发数据中断,使能RRST,XRST。但是我的怎么也产生不了这个假同步中断信号,进不了这个只会进一次的中断服务程序。。如果通过轮询模式的话,能工作,但是接收到的数据跟发送的数据相比,MCBSP发送出的数据噪声比较大。。谁能帮我解决一下这个问题。