目前研究TCP2有几个问题想请教:
1、例程里面给出的交织器Tab是编码输出的交织器还是译码输入后的解交织器?
2、例程里面给出的输入数据sysParData有没有引入噪声,噪声标准是多少,是否为编码后数据BPSK调制引入噪声后输出的值?
3、输入数据量化规则是否是我理解的:0:-1,1:+1(编码后进行BPSK映射),然后引入噪声后按照6bit量化:-1:-7.75,+1:+7.75
4、目前我验证TCP2的流程为按照用户手册的编码框图设计编码,然后将例程中给出hdRefBuff作为编码输入,interleaverTbl作为编码交织器输入,然后进行编码后BPSK映射,经过40db高斯噪声,最后进行6bit量化:-1:-7.75,+1:+7.75,然后将量化后的数据按照6bit的SIII.FF格式进行转化,交织器保持原有例程的交织器输入格式,根据例程中小端模式Little_big_endian=0(例程中给出)进行输入格式的控制,然后按照TCPEND中Endian_extr与Endian_intr都为0的标准控制TCP寄存器数据读取格式,最后输入到译码协处理器,但是译码出来的结果不是hdRefBuff,目前所有TCPIC寄存器的配置都是例程中给出的配置,就是把例程中的输入数据和tail bit替换成我自己编码生成的数据,请问我这样验证的方法哪里出现问题????
请各位技术论坛的掌门人能够帮我解答上诉问题,谢谢了