This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 多核导航器 中断



您好! 

        我在6678上使用多核导航器进行核间通信,8核均给0核发消息(也就是往704队列压描述符),

之前是使用704~711队列,将48事件映射到CorePac的4号中断上,然后使能PDSP高优先级队列

的通道0~7,这样能正常的发消息。现在我使用720~727队列,将50事件映射到CorePac的4号中

断上,然后使能PDSP高优先级队列的通道16~23,通过往720队列压描述符来实现8核给0核发消

息。但是我发现不能正常发消息,即便720队列上还有描述符,产生部分中断后也没有继续产生

中断,请问是怎么回事?

       谢谢!

  • 都属于Acc channel中断事件,使用方式是一样的,需要注意的是在中断中需要clear system interrupt,写Acc 中断EOI寄存器保证下一个事件的可触发。

  • 您好!

            核0向核1发消息(消息在描述符的buff里,在DDR中),那么核0向721队列(使用的50事件)push进有效的描述符,

    并使用两条mfence指令保证将描述符压进721队列,那么PDSP将该描述符的地址写到核1的List Address,

    并向核1上产生一个中断,告知描述符的地址。不知道我这样理解对不对?

            中断的处理参考了论坛提供的Keystone1包里的Multicore_Navigator工程中断处理的代码,具体如下:

          1. /*read interrupt status*/ 通过读中断状态寄存器gpQM_INTD_regs->STATUS_REG0、2、4.

          2. /*clear interrupt status*/清除gpQM_INTD_regs->STATUS_CLR_REG0、2、4的状态

          3.在List Address里读取描述符的地址,打印出消息(测试用)。

          4. 遍历各通道,反复执行下面两步:

              gpQM_INTD_regs->INTCNT_REG[i]= 1 ; 写Interrupt N Count Register,一直没搞懂这个寄存器是干嘛的?

              gpQM_INTD_regs->EOI_REG= i+2;    写EOI寄存器,重新允许该通道触发下一个中断

           5.回收描述符

         在调试中,我发现以下问题,具体如下:

         1.PDSP写到List Address里的描述符地址有时候不是描述符真正的地址(一般为0),这时往往导致消息的出错。

          请问怎么保证那个地址是准确的?或者有没有比较好的纠错或容错办法?

         2. 两条mfence指令紧跟在push描述符操作后面能否保证描述符确实入队了?如果不能该怎么保证?

         3. 除开中断处理的第三步和第五步,该中断处理流程有没有问题?会导致什么问题?

              Interrupt N Count Register具体作用是什么,应该怎么正确使用?

         4. 我根据中断处理第三步打印出的消息信息,发现部分消息出错,可能是什么导致的,该怎么处理?

         请各位专家帮我分析分析,不胜感激!

  • 您好! 

            最近调试进一步发现,8核同时给自己发消息或者会出现部分消息不准确,同时伴随着PDSP写到List Address里的描述符地址不准确。

       而同时我只要把8核发消息之前同步的代码(同步之后让8核同时给自己发消息)去掉后,就不会出现上述现象,或者8核同时给某一个核发消息

       也不会出现上述情况,请问这是什么导致的?

           1. 8核能不能同时给自己发消息,比如8个核上能不能同时产生4号中断并响应?

           2. 如果我不想使用PDSP来产生中断,能不能自己手动触发50事件产生4号中断?具体该怎么做,有没有参考的例子?

         谢谢!